This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:40位数据传输

Guru**** 2661125 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1248585/lmx2491-40bit-data-transfer

器件型号:LMX2491
主题中讨论的其他器件: LMX2572

大家好!


我有一个有关 LMX2491的问题。

请告诉我如何发送40bit、如下所述。

我知道、如果 LE 不上升、则40位数据(5个寄存器)可以发送到下一个低位寄存器。
我的理解是否正确?


此外、您是否有诸如读取的位配置和写入的位配置之类的材料?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    这称为块编程。

    LMX2572数据表中有以下说明。 LMX2491也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-San:


    感谢您的回答。

    LMX2572有 ADD_HOLD 引脚、但 LMX2491没有。

    如果未使用 ADD_HOLD 引脚、应该将 CSB 保持在低电平来保持块编程吗?

    或者您是否需要 ADD_HOLD 引脚?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡山、

    这是两种不同的器件、它们的寄存器映射是不同的。

     默认情况下、LMX2491的设计支持块编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-San:


    感谢您的回答。

    对于 LMX2572、数据从较高的寄存器地址递增到较低的数字。
    →、R20→R19→R18→R17 ……

    LMX2491是否相同? 请告诉我数据的寄存器地址递增的顺序。

    感谢您的支持。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji-san:  
    可以。 LMX2491也是如此。 器件寄存器以相反的顺序编程、即 R[n]、R[n-1]、... R[1]、R[0]。  

    此致、  

    维森特