This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:Vtune 电压在所有不同的频率输出下保持相同的电平。

Guru**** 2394615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1250446/lmx2820-vtune-voltage-keep-at-same-level-with-all-different-frequency-ourput

器件型号:LMX2820

您好!

我有两个问题:

1.我在6GHz 至11GHz 的不同输出频率下检查了 Vtune 电压。 根据我的理解、"输出频率=Vtune * KVCO + VCO 中心频率"。 因此、我预计可以在不同输出频率下看到一些不同的 Vtune 电压、但为什么我只在所有不同的 VCO 输出频率下看到 Vtune 大约等于1.35V? 我有什么理解错吗?

2.可以看到不同的 VCO 内核会覆盖不同的频率范围。 等等。 VCO 1将涵盖5650MHz 至6350Mhz 的输出频率、因此范围为700Mhz。  我看到内部 VCO 模式下的最大 Vtune 为2.5V。 最小 KVCO 为115MHz/V。 如果我错了、请纠正我:2.5V * 115Mhz =287.5MHz。 那么 VCO1如何覆盖700MHz 的频率范围呢?

提前感谢您的回答!