请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832-SP 您好、是否有可用于数字 I/O 的电容数据以及 LMK04832-SP 的时钟输出? 我在数据表中找不到此信息。 感谢任何指导。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、是否有可用于数字 I/O 的电容数据以及 LMK04832-SP 的时钟输出? 我在数据表中找不到此信息。 感谢任何指导。 谢谢!
您好、Jack、
根据 LMK04832-SP IBIS 模型(可从以下产品页面上的"设计工具与仿真"选项卡下载: https://www.ti.com/product/LMK04832-SP#design-tools-simulation)、I/O 和时钟输出上的电容约为0.3pF 至0.4pF。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
康纳