This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:杂散问题

Guru**** 2907820 points

Other Parts Discussed in Thread: PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1247637/lmx2594evm-spurs-issue

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:PLLATINUMSIM-SW

大家好、

当将分母用于其最大值时、许多频率点都存在杂散。 但一些频率点没有杂散。 如何通过更改分母来避免小数杂散?  

e2e.ti.com/.../0f6005c5da73ca03a296ca5929164681.mp4

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  
    我们明天会探讨这个问题。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    这个杂散看起来非常接近109/125。  FPD=100MHz 时、这会在100/125 = 0.8MHz 增量且无次分数杂散时产生杂散。

    但是、将其表示为较大的不等效分数只会使杂散变得更糟。

    你看到的是,使用这些较大的不等价分数的影响。   

    这样思考:

    相位检测器周期 = 1/100MHz = 10ns

    分母:  4294967295

    请注意、该长度可以被3整除、因此分数序列长度为:

    1阶和2阶调制器:  4294967295

    3阶和4阶调制器:  4294967295 x 3

    您有三阶调制器、因此该序列的重复长度为:

    4294967295 x 3 x 10ns = 128秒

    换句话说、您可以看到它。  您可以将调制器阶数减少到二阶、然后您将看到它速度提高了3倍。

    此外、如果您选择不可被2或3整除的不同分母、则也会快3倍、即您可以尝试 4294967293

    但是、除非您确实需要该小数分辨率、否则我会考虑以更简单的方式表示小数。

    此外、ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW 中的 PLLatinum sim 工具对杂散进行了建模。  在这种情况下、您将建模为1/5的小数、并且假设随机化为100%。

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    感谢你的评分  

    如上所述调整调制阶数和分母确实可以改变杂散运行速度、如您所述。 频率精度要求是 Hz 或10Hz 水平、客户已尝试将分母更改为2^23、或将分子和分母从429467295大致除以。 这种现象是照射行程的杂散幅度变小、出现的频率点减少了、但它们仍然存在。

    1)对于较大的分母,只能减少和不能消除失控杂散吗?

    2)如何合理地选择分母,以避免运行的杂散?  

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20230714_5F00_165616.mp4

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    1) 对于不降低的大分母,这些"失控的杂散"将存在。  这是因为序列的重复长度非常长、以至于您可以直观地看到它。  因此、在创建大分母(例如1000000/4000001而不是1/4)时、如果没有必要、则需要考虑这一点。  例如、在上面的示例中、您  得到的分数为3745211481/4294967295、得到的输出为10187.1999999994。  但这是你真正想要的,或者你真的想要的109/125,这将提供一个10187.2 的输出.  部分的109/125将有更好的方式在所有方面的杂散。

    您的分数大约为1/5、这非常合理。  如果它接近于0、1或1/2、则杂散可能会

    2) 除了不使用较大分数之外,我认为分数的选择也可能有影响。  如果您需要大分数 、可能还会尝试不使用整个分子、假设您选择的分母为100000000或10000001、则重复率会快得多。

    请注意、即使只是17/100之类的一小部分、实际上也存在移动杂散、但由于杂散行进得太快、环路滤波器也可以将其跟踪出去。  只有在这种情况下、杂散频率很低、才能看到杂散移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    对于运行杂散、通过更改分母并将 MASH_ORDER 更改为四阶、它似乎不再可见。

    但是、将 MASH_ORDER 更改为四阶会削弱相位噪声。  客户希望通过将相位检测频率更改为200MHz 来进行优化、但发现前图中点的相位噪声异常、-98dBc/Hz@10kHz (100MHz 相位检测频率、MASH_ORDER:4阶、相位噪声为-114dBc/Hz@10kHz)。  但其他点是正常的(例如、3.4G 左右)。  同时、在过去使用的过程中、还发现在使用200MHz 相位检测时、某些频率点无法锁定。  

    对于以上两个问题、您有什么建议吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于四阶调制器、最小 N 分频为40。  因此、如果 VCO 频率低于8GHz、它将违反此约束。  因此、这可能是锁定问题。  对于较低阶调制器、最小 N 分频较低。

    较高的相位检测器频率会将 MASH 能量推到较高频率、因此通常是有益的。

    另外、请注意、如果将相位检测器从100MHz 增加到200MHz、除非更改了环路滤波器组件、否则这会改变环路带宽。  要在不更改环路滤波器的情况下保留相同的环路带宽、您可以同时将电荷泵增益降低50%、以保持相同的环路带宽和相位裕度。

    此致

    迪安