This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:该器件封装的 A1~A4端子的用途是什么?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1251047/cdce6214-what-is-the-purpose-of-a1-a4-terminal-of-the-device-package

器件型号:CDCE6214

大家好!

我的一位客户将设计自己的 PCB 板以进行 CDCE6214评估。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
 器件封装的 A1~A4端子的用途是什么?  

问题2.
PCB 上的 A1~A4焊盘图案是必需的? 是否可以消除这些模式?

问题3:
将图形放置在建议的位置时、 这些图形应该连接到 GND 还是悬空?
还是应该连接任何其他节点?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,仲井三

    这些锚引脚(A1-A4)不需要电气连接(可以悬空)、但客户可以选择将其连接到 GND、从而提高整体板级可靠性(BLR)。