This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:时钟分频器选择

Guru**** 2780845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1250889/cdcun1208lp-clock-divider-selection

器件型号:CDCUN1208LP

您好!

我在这里有一个关于时钟分频器选择的问题。

我正在引脚模式下使用该器件、我想知道一旦器件上电、我可以即时更改时钟分频比吗、从一个比来回更改另一个比吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hue:

    我正在内部与设计团队进行检查、以验证该引脚是否连续被采样、从而确认该功能。 我一收到详细信息、就会向您分享有关这方面的反馈。

    我现在没有 EVM、但我要订购一个、以便我可以在工作台上对此进行验证。 这将在下周结束。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hue:

    我已经和设计团队进行了验证、系统会持续对该引脚进行采样。 您可以  通过更改引脚来更新分压比。  

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了、非常感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是受欢迎的:)