This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:有关 PCIe 第4代速度的 LMK00304应用的查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1251014/lmk00304-query-regarding-lmk00304-applications-for-pcie-gen-4-speeds

器件型号:LMK00304
主题中讨论的其他器件: LMK00301

您好  

我们要 在我们的设计中使用 LMK00304、我们正在使用符合 PCIe 第4 代标准的时钟、但 LMK00304在其数据表中提到它仅支持第3代、但类似的系列器件 LMK00301支持高达第6代标准的速度。 因此、仅需确认 LMK00304的新版本数据表仅支持第3代、或者器件有一些升级。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitin:

    LMK00304与 LMK00301具有相同的设计、因此它应能够支持比数据表中更高的第1代。 我们将收集数据以进行验证、并在下一个数据表修订版中放入对 LMK00304的更高一代支持。

    此致!

    阿西姆