This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:时钟与放大器;计时论坛

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1243880/lmx2595-clock-timing-forum

器件型号:LMX2595

我们在-40°C 的完全辅助模式下使用此器件、并且看到有证据表明 Vtune 电压正在稳定地接地(尚未探测到、在低温下执行并不容易)。 我们计划在下周确认电压。 我们预计在频率稳定期间发生频率欠冲或过冲、但在某些转换中、它会下冲约12 MHz 并保持该值4-6 μ s、这对我们来说是一个故障。  

以下是我们在校准期间使用的设置:

PFD 和状态机频率:200MHz

ACAL_CMP_DLY20

PFD_DLY_SEL=1

我们只有在-40°C 时才会遇到问题、即使是-30°C 也看起来不错。 是否应更改其中的任何设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    我找过一位器件专家页面。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    您的校准是否在室温下完成? 您是否对所有器件使用了相同的数据、还是每个器件都使用了自己的校准数据集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们针对每个部件使用单独的温度进行校准。 寄存器 Capcode 和 DACISET 的读回发生在锁定检测后。 Capcode 校准当前作为"无辅助"进行。  

    我们已确认、在 VCO 内核内、Capcode 会随着频率单调变化、但尚未做到100%、这将是我们的后续步骤之一。

    我们正在考虑通过 验证 PLL 将会锁定校准例程中 Capcode 值上下的5个 Capcode 值来确认 Capcode 是以值为中心的。 假设 为1.25V 标称 Vtune 选择 Capcode、则该方案通常涵盖0至2.5V 调整范围的约1/2。   

    DACISET 拉取导致的量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    Capcode 表示几个 MHz、因此通常对于每次校准、您可能无法获得非常一致的 Capcode 值。

    校准后、Vtune 大约为1.25V。 当温度发生变化时、Vtune 也会发生变化。 可用 Vtune 范围介于0.5V 至2V 之间。  

    DACISET 不会导致解锁、但可能会影响相位噪声和输出功率。  

    您的测试在-40°C 时冷启动、然后您应用了在-40°C 时获得的校准数据、您发现编程后、器件直到几秒钟后才恢复锁定? 如果是这种情况、您的校准数据是否也是在冷启动时获取的? 我猜、器件可能需要几秒钟的时间才能加热、从而与冷启动时未获得的校准数据相匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测量和校准过程中、装置有足够的时间使温度稳定。 重新测量可得到相同的结果。 对于给定的频率转换、该测量的重复度非常高。  

    其效果是,大多数频率锁定在5-8 usec 到+/-200 KHz 或更高,有些频率需要>20 usec。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    该问题是否仅在特定的 VCO 内核上发生?

    BTW、温度是以环境温度还是以电路板温度为基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 VCO 内核2-4中看到过这种情况、但大多数是4。

    40C 为外壳温度、电路板温度高出5-10C。 附近的 FPGA 使用其内部温度传感器测量到15°C 的温度、但它也会耗散功率。  

    完全辅助校准是否会执行第1个频率(Capcode)、然后是 DACISET?

    返回到前面的问题、DACISET 导致了多少拉电流?  

    是否在低温条件下验证了这一点?

    如果我们执行了"无辅助"、然后立即执行"近距离频率辅助"、我们会更好吗? 在低温条件下、这是一个更大的问题、房间及房间以上的稳定时间表现更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    校准将执行 VCO_SEL、然后是 CAPCODE、接着是 DACISET。

    我研究了 DACISET、如果 DACISET 不正确、则 VTUNE 电压的变化可能超过100mV。  这一 Vtune 电压在低温下至关重要。  

    校准后、您的 DACISET 值是多少?  

    在室温下、它应该在每个 VCO 内核上接近以下值。

    VCO1  256

    VCO2  280

    VCO3  257

    VCO4  290

    VCO5  162

    VCO6  188

    VCO7  260

    您是否还可以尝试更改编程序列、首先对 DACISET 进行编程、然后再对其他必要的寄存器进行编程? 这将减少总体开关时间。  

    您能否确定问题是否与环路滤波器的稳定时间有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经发现、 只要频率在同一 VCO 内核中、当我们进行近距离辅助校准(FCAL_EN=1)而不是无辅助校准来获取完全辅助值时、问题就会消失。 可疑情况是 、当我们没有密切辅助时、DACISET 阶跃会使频率拉得太大、Vtune 离地太近、导致稳定速度变慢。  

    问题:如果我们要指定 Close Assist、校准会在何时决定切换 VCO 内核? 如果我们以7500MHz 的频率开始升压 、当频率达到8600 MHz (VCO1和 VCO2的边界)时、它会选择 VCO1还是 VCO2作为核心?

    关闭辅助用于选择内核的算法是什么(它在何时切换内核)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denny's、

    Close Assist 的工作方式与 No Assist 类似、但所选校准的起始值与 VCO 最后校准频率的起始值相同。  如果您切换到位于两个内核边界的频率、则会首先尝试用于最后一次频率锁定的现有内核。  如果这是有效的、那么它会选择那个。  如果不是、则会转到下一个。

    你说 VCO 正在向下冲12个、约需要4-6个。  我可以想到两个原因、原因可能是:

     可能 VCO 仍在校准。  当 VCO 校准时、它会在内部将 VCO 连接至内部调谐电压、并将其与环路滤波器断开。  12MHz 仍处于 VCO 的大约一个调谐频带内。

    2.如果 VCO 未校准,则相位检测器可能会进入错误的方向

    那么、我所要做的只是看一下 VCOCAL 锁定检测。  如果在 VCO 校准期间发生这4-6 us、那么锁定检测应该仍然很低、而且在此期间调谐电压不应该下降。  请注意、这是一个负调谐系数 VCO、因此如果它正将12MHz 拉低、它将满贯 到大约2.5V 的高轨。如果您发现 VCO 在此期间仍在校准、您可以看到该4-6 us 的事件、 然后、 与 VCO 校准建立相关的一种补救措施是、例如使用密切辅助。

    现在、如果这个 VCO 已完成校准、并且您看到调谐电压满贯到一个电源轨(0V 或2.5V)、那么这可能是 PFD 流向错误的某种问题(即、它会将1度相位误差解释为-359度)。  在这种情况下、 4-6us 时间将受到相位检测器和环路滤波器的影响。

    此致、

    迪安