This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:未使用的时钟输出连接

Guru**** 2768265 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, TMS320C6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1249049/cdce62005-unused-clock-output-connection

器件型号:CDCE62005
主题中讨论的其他器件: TMS320C6655

您好!

我将 CDCE62005连接到 TI DSP TMS320C6655、但在此 DSP 中仅使用3个输入时钟(内核、SGMII 和 DDR)、因此只需要 CDCE62005的3个 LVDS 输出。

我是应该将  CDCE62005中未使用的输出保持 为未连接、还是将它们下拉至接地?

我搜索了有关未使用时钟输出连接的数据表信息、除了下面的简短说明外、我没有找到与此主题相关的信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我上拉 REF_SEL (10千欧至3.3伏)=仅使用 PRI_REF、

    SEC_REF 信号会使它们保持未连接状态、还是接地? 在数据表中也未找到有关这些信号未使用时的连接信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  
    将未使用的输出悬空。  

    如果不使用 SEC_REF、则将其保持悬空。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的支持、请协助解答以下问题:

    当我让输出悬空(AUX OUT、 U0P、U0N 等)时、如果评估板如何、将影响 EMI?

    2.输出之间是否有差异? (U0 - U4)如果我只需要3个输出? 内核时钟100MHz、SGMII 时钟250MHz 以及 DDR 时钟50MHz/66.6MHz (并将所有 DSP 作为 LVDS 连接)

    3.如何知道在3.3V 电压后需要应用哪些滤波器来连接 VCC_VCO 和 VCC_PLL? 数据表提到这些输入需要滤波器、但不提供它们可以达到的最大电流。

    4. PRI_REF 与 AUX_IN 之间的区别是什么? 我是否需要为我的目的使用这两个选项? (将问题2中提到的3个 LVDS 时钟连接到 TI 高斯 DSP TMS320C6655)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    更正:我 在应用手册中发现了以下内容、其中指定了 CDCE62005的未使用引脚。
    https://www.ti.com/lit/an/snva745/snva745.pdf?ts=1689693442662&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCDCE62005

    输出之间没有性能差异。 请注意、66 + 2/3 MHz 属于从250MHz、 100MHz 和50MHz 的不同频域。

    客户可以使用 EVM 作为参考:这些是噪声滤波器

    AUX_IN 用于 SE Xtals:

    如果输入是差分输入、则必须使用 PRI/SEC_REF、但也可以将这些引脚用于 SE 输入。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、在使用时钟(到 DSP 6655高斯: 内核时钟为100MHz、SGMII 时钟为250MHz、DDR 时钟为50MHz)时、我不需要使用 AUX_IN、而只需要使用 PRI_REF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  
    如果您没有将 XTAL 用于 SE 输入、那么答案是否定的。  

    此致、  

    维森特