请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 尊敬的 TI 专家:
我们在产品中使用 LMK04828并使其进入单环路模式、而仅使用 PLL2和 VCO1。 输入参考时钟频率为200MHz、并且输出四个1GHz 时钟。 测试后发现、每次上电后每个通道输出的时钟相位都不同。 为了确保不同通道的输出时钟相位同步、需要什么设置 LMK04828的寄存器? 非常感谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
罗杰斯、您好!
对于同步时钟输出、您可以参阅 LMK04828数据表中的第9.3.1节 了解同步操作。
谢谢!
此致、
阿杰特·帕尔