This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:多板同步- PLL1不会锁定、要设置什么配置以确保 LMK04832仅采用外部时钟输入

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1251514/lmk04832-multi-board-synchronization---pll1-does-not-lock-and-what-configuration-to-set-to-make-sure-lmk04832-takes-only-external-clock-input

器件型号:LMK04832

您好!

我当前正在使用以下设置来实现多板多逻辑块同步。  

我正在使用分离器将5MHz 信号馈送到两个 RFSoC 板中、如下所示。  我已经使用了 LMK04832的寄存器并将其编程到两个 RFSoC 板上、但无法使多板时钟同步。   附件是 TCS 文件和寄存器。

1) 1) 检查了 Status_LD1引脚、似乎 PLL1未锁定。  为什么?

2)我们设置了哪些配置来确保 LMK04832只使用外部时钟来实现 Mb MTS ?  外部时钟5MHz 将馈送到 LMK04832从板的 CLKIN0。

e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_SYSREF_5F00_ZDM.tcse2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_SYSREF_5F00_ZDM_5F00_hexregisters.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    正如我在之前的电子邮件中提到的、由于 CLKin0配置为单端配置、并且如果您要将5MHz 的外部正弦波信号馈送到这些引脚、则应施加更高振幅的信号以满足输入压摆率要求。 下图显示了正弦波输入频率范围内可接受的输入范围。

    如果您使用射频分离器、我建议将 Sig Gen 输出功率设置保持为20dBm 左右。 因此、CLKin0输入将产生足够的正弦波振幅水平、并满足压摆率要求。

     

    由于输入信号的压摆率较低、PLL1可能未锁定。

    附加的配置文件看起来不错、不同之处在于: 对脉冲发生器模式使用 SYSREF_MUX 设置、并在 PLL 锁定后生成 SYSREF 脉冲以进行分频器复位。

    昨天我已经通过电子邮件向您发送了详细信息。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔