This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808BEVAL:clkin0的状态

Guru**** 2825495 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1249426/lmk04808beval-status-of-clkin0

器件型号:LMK04808BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK04808

大家好、

客户正在测试 LMK04808 EVM、并想确定 clkin0是否存在。 但是,如果没有引用,clkin0的状态级别不会改变。  

您能帮助检查配置吗?

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  
    您能否附加客户.TCS (CONFIG)文件?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    他们需要更多的时间来应用外发邮件的权限。

    在此处、我附加 regs 设置:

    R0 (初始化) 0x80160180
    R0 0x00140300
    R1 0x00140301
    R2 0x00140302
    R3 0x00140303
    R4 0x00140304
    R5 0x00150025
    R6 0x41110006
    R7 0xC0140007
    R8 0x05C00008
    R9 0x55555549
    R10 0x984241CA
    R11 0x0401100B
    R12 0x1B0C016C
    R13 0x3B13102D
    R14 0x1330000E
    R15 0x8000080F
    R16 0x01550410
    R24 0x00000058
    R25 0x0109C419
    R26 0x8FA8001A
    R27 0x1000029B
    R28 0x00A0191C
    R29 0x0100061D
    R30 0x0600061E
    R31 0x99000C1F

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  
    我会深入了解这方面、希望 EOD 明天会发布最新消息。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    我无法从你提供的配置中找到任何普通的东西。 明天我会进一步探讨这一点。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  
    当我将您提供的配置导入 LMK04808EVM 时、我发现两个 VCO 频率都超出了工作范围。  

    您能否改为附加.tcs 文件? 我只是想确保我拥有的配置是正确的。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicent

    此处附上了 TCS 文件。

    锁定状态为正常、但在具有/不具有输入的情况下、clkin0电平没有改变。

    请帮助检查它。

    e2e.ti.com/.../04808_2D00_230711.tcs

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  
    我将在工作台上检查它。  

    此致、  

    维森特