This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:未使用的引脚

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1252699/lmx2820-unused-pins

器件型号:LMX2820

大家好!


我有一个有关 LMX2820的问题。

如果未使用 SRREQ_P (11引脚)和 SRREQ_N (12引脚)、NC 是否可以正常工作?

此外、当不使用 PSYNC (5引脚)时、最好是直接连接到 GND 还是通过100Ω Ω 连接?


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    将未使用的数字输入引脚直接或者通过一个100Ω Ω 电阻器接地、这两个都可以。 我的偏好是使用100Ω Ω 电阻器。