This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:无法引导至 SPI 模式

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1252489/lmk05318b-trouble-booting-into-spi-mode

器件型号:LMK05318B

数据表指示:要在退出 PDN (复位)后进入 SPI 模式、引脚1、2和9 (STATUS0、STATUS1和 HW_SW_CTRL)应悬空。 我们做到了这一点。 但是、在 PDN 期间及之后、我们在悬空引脚上测量大约0Vdc。 在评估 PCB 上、使用 LMK05313 (非 B 版本)、我们测量到大约0.8V 的 VIM。  

 LMK05318B 复位后、我们需要执行什么操作才能进入 SPI 模式?

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的缺点。 (缺少+3.3V 电源。)