This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:LMX2820EVM

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, USB2ANY, LMX2820EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1250567/lmx2820evm-lmx2820evm

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820USB2ANY

我使用 SPI 接口读取 LMX2820寄存器、我发现数据不正确。

然后、我使用 示波器检查其波形、如下所示:

1.读取地址0x33寄存器、绿色示波器为12.5m TP_SCK、黄色示波器为 TP_SDI、橙色示波器为 TP_MUXOUT   

2.读取地址0x33寄存器,绿色范围为25M TP_SCK,黄色范围为 TP_SDI,橙色范围为 TP_MUXOUT

那么,我可以做一些配置来改善情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuowei、

    您能否提供原理图? 我对 SPI 接口和 MUXOUT 接口特别感兴趣。 这些接口是否有 RC 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 EVM 板、请参阅文档的第10页和第11页。 链接为 https://www.ti.com/lit/ug/snau246a/snau246a.pdf?ts=1689827307603&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLMX2820EVM%253Flogin-check%253Dtrue  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuowei、

    我对12.5MHz 或25MHz SPI 都不存在这个问题。

    能否使用 TICS Pro 和 USB2ANY 验证您也无法回读?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将  TICS Pro 与 USB2ANY 配合使用、但 SPI 只能高达125KHz

     可能是我的 LMX2820EVM 损坏了还是其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuowei、

    回读是正常的、您会得到正确的信号、这意味着电路板是正常的。 TICS Pro SPI 是125kHz、是正确的。

    请验证这是否是测量问题。 在 TP_MUXOUT 处测量读回信号时、探头尖端连接到测试点、探头接地应通过短电缆连接到附近的接地端。 如果原始探头接地电缆过长、请考虑如何缩短其长度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试让一个使用 SPI 接口与 LMX2820EVM 通信的主器件。

    写入操作正确、但读取操作不正确、因此我认为接地过长不会导致 MUXOUT 信号问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的桑威:

    您能否降低主器件 SPI 速度以查看主器件是否可以读取?  

    您测得的回读波形严重失真、EVM 上有一个串联33Ω Ω 电阻器、主侧是否有分流电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.25M 可以读取、12.5m 无法读取。

    主器件上没有任何并联电容器、但这里使用了信号滤波器、我的问题是电压过低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuowei、

    我不知道什么,当错误,这是一个非常简单的连接.

    我可以给出的最后一个建议是,程序 R4[1]= 1。 即、程序 R4 = 0x04 4206。 如果这种方法不起作用、那么我没有其他解决方案。