This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1110:5PB1110NDGI8替代器件

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1110, LMK00101, CDCLVC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1253389/cdclvc1110-5pb1110ndgi8-replacement

器件型号:CDCLVC1110
主题中讨论的其他器件: LMK00101CDCLVC1310

您好专家

TI 是否拥有 p2p 解决方案 与5PB1110NDGI8的区别?

我查看5PB11xx 系列的数据表

为找到 Find5PB1110NDGI8 VFQFPN 软件包。 和 CDCLVC11xx 系列 TSSOP 封装 热性能。

这里是 5PB11xx 系列的数据表

https://www.mouser.tw/datasheet/2/698/REN_5PB11xx_Family_DS_DST_20210331-2930687.pdf

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们仅为此系列提供了采用 TSSOP 封装的 P2P 替代产品。  

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim

    TI 是否有其他 PN 可以替代它?

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们可能没有 P2P、但 CDCLVC1110可以在类似的封装中用作功能替代产品。

    我的上述声明是错误的。 我曾尝试提及 CDCLVC1310和 LMK00101、但它们是具有更大封装的不同引脚数。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim

    THX 为您提供帮助

    所以我可以 根据功能要求推荐 CDCLVC1310和 LMK00101? 还是 CDCLVC1110仍然是最佳选择?

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果客户愿意更改此封装、CDCLVC1110是最佳选择、因为它与竞争对手的封装完全类似。

    另外两个器件采用 QFN 封装、我们可以从中实现相似的功能、所以我推荐使用。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim

    好的、我明白了。

    谢谢您的支持。

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    没问题、  

    此致!

    阿西姆