This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:关于 SYSREF

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1250664/lmk04832-about-sysref

器件型号:LMK04832

您好,

下图中的"本地"是否意味着每个电路板都可以使用电路板内部的参考频率来校准电路板之间的 JESD 链路相位? 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    在多器件同步方法中、有多种选项可用于生成 SYSREF 并将其从辅助(从)器件分配到数据转换器/FPGA。 一旦次级 LMK 同步、就可以从辅助器件本身生成和控制 SYSREF (称为"本地")、或从主器件(主器件)进行控制(由主器件重新计时)。

    因此、术语"本地"是指从辅助器件本身生成 SYSREF 并控制其输出。  

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以通过"本地" sysref 启用多个 DAC/ADC (使用不同的辅助 LMK 提供的 sysref)来具有确定性同相输出?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:  
    是的、一旦次级 LMK04832器件同步、Sysref 将仅从辅助器件生成、并且可以配置为 IN 相位输出。  

    此致、  

    维森特