This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:谐波和频率稳定性

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2694EPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1252390/lmx2694epevm-harmonics-and-frequency-stability

器件型号:LMX2694EPEVM

我有 LMX2694EPEVM、正在尝试输出3GHz。 输出频率为几 MHz、并随着时间的推移而继续漂移。 我还有很大的二阶和三阶谐波。 基准振荡器是来自 FSVA3013的10MHz 信号。 这是一个非常干净的参考、因此我对输出的频率漂移/精度有点困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

     我最可能看到的三种可能性是:

    1.输入基准发生漂移

    如果您的输入基准漂移为10kHz、即0.1%、那么在3GHz 时该值会转换为3MHz。  此时会假设 PLL 已锁定。

    该 FSV3013看起来像是一个奇特的测试设备、但如果存在某些设置问题、例如被告知与另一个测试设备同步、并且没有信号与之同步、则可能会出现问题。

    2. PLL 没有真正锁定

    VCO 分为7个内核、每个内核拥有大约192个频段、因此 VCO 中有超过1000个频段。  校准 VCO 时、会断开环路滤波器、并找到合适的频带。  现在、如果环路滤波器被认为短路或断开、那么这个电压将保持恒定、并且有可能会被认为 PLL 已被锁定。  但是、如果您查看锁定检测、调节电压或近端频谱、就会清楚地看到您还没有被锁定。  您能否验证一下 PLL 是否已锁定。

    3. 输入基准的灵敏度问题

    如果10MHz 的振幅很低、则 PLL 可能缺失计数。  如果是这种情况、我预计近端的频谱不会很干净。  此外、PLL 通常会锁定在低电平(但不是总是如此)。

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean:  

    谢谢你的答复。 我检查了一些东西,我将逐步介绍你的建议。

    1.输入参考在10MHz 和+10dBm 时正确。 已使用另一个频谱分析仪验证了这一点。  

    2.锁定检测引脚没有变为高电平 VCO 校准完成后、我应该会看到3.3V 电压吗? 检查环路滤波器是否存在短路/开路的好方法是什么?

    输入参考电压是+10dBm。  

    这是一件很奇怪的事情。 我已尝试重置器件、写入寄存器后会得到不同的结果。 有时会产生2.95GHz 的信号。 有时是4.15GHz 的信号。 有时会在8.2GHz 下生成低信号。 有时根本没有信号。 我按照手册中的说明对器件进行编程。 我在第二个电路板上也看到类似的零星行为。 我觉得我可能会做错事、但不知道做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您的情况是 LD_TYPE = VCOCal、当 VCO 校准完成时、锁定检测将变为高电平(如果您的情况是 MUXOUT_LD_SEL = 1、则为3.3V)。  

    如果 LD_TYPE = Vtune 和 VCOCal、则锁定检测只有在 VCO 校准完成且 Vtune 电压处于范围内时才会变为高电平。

    如果已锁定、则 Vtune 电压应约为1.25V。  

    您还可以尝试使用10MHz 方波、或者继续使用信号发生器、但将其输出设为100MHz。 使用 R 分频器使相位检测器频率与使用10MHz 参考时钟时的频率相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean:

    再次感谢。 我发现、当基准信号连接到 OSCINP 时、输出信号符合预期。 我已经将基准信号连接到 OSCINM。 我的印象是这两项输入是相同的。 情况不是这样吗?

    总之、在切换输入连接后、我能够在锁定检测引脚上可靠地获得3GHz 音调和3V 电压。  

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    OSCINM 未连接到 IC 的引脚。