This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:输出波形被选通、不连续

Guru**** 2508075 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1249448/lmk05318-output-waveform-is-gated-not-continuous

器件型号:LMK05318

您好!

我配置了一个10 MHz 输出:   

观察波形:  

问题: 10 MHz 是正确的,但波形在约0.5秒周期内被选通(静音约0.2秒)? 我怎么能得到一个不连续的输出? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 请分享.TCS 文件并详细说明示波器屏幕截图的条件。
    • 是触发软复位、上电还是加载配置后发生?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

      以下是.TCS 文件。  

      示波器屏幕截图是 CH6 OUT6_P、OUT6_N 的波形悬空。  1V/DIV 和50ms/DIV。   

      如果用100ns/DIV 放大、它就是一个10MHz 正弦波。 问题是:每~0.5秒有一个静音周期显示是范围镜头的中间。

      它是配置后的一个稳定波形(上电后通过 I2C 对寄存器进行编程)。  

      

    e2e.ti.com/.../UDC-LMK05318-0719.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    • 您是否在使用定制板或 LMK05318 (B) EVM?
    • 这是 LMK05318 (非 B)还是 LMK05318 B
    • 您是说使用 I2C 编程后静音周期会消失吗? 如果您没有编程、静音周期会每隔0.5秒持续显示一次?
    • 如果对电路板进行软复位或下电上电、这是否有助于防止持续静音周期出现?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

     1.使用定制电路板

     2.没有 B

     3.在使用 I2C 编程之前和之后都会显示静音周期。 如果我不进行编程、静音周期仍然会出现。 这很有趣、因为我从不对 EEPROM 进行编程。 EEPROM 为空、如果不编程、 寄存器值是如何加载的? (HW_SW_CTRL=1)

     4.软重置或电源循环不会阻止连续静音周期显示。

    此致、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Martin

    EEPROM 不为空。 有一个默认配置。 数据表第65页列出了详细信息。

    1. 您是否可以测试其他电路板来查看其是否存在相同问题?
    2. 如果波形在编程之前和之后不稳定、您的意思是"这是配置后的稳定波形(在上电后通过 I2C 对寄存器进行编程)"?  

      1. 您是说使用 TICSPRO 进行编程会导致波形不稳定吗? 或者、您说编程是指 EEPROM 编程?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、

       

    EEPROM 不为空。 有一个默认配置。 数据表第65页列出了详细信息。

    =>这意味着 LMK05318加载默认配置、然后在 OUT6_P 上生成10M 门控波形。 这是很奇怪的。。。

    1. 您是否可以测试其他电路板来查看其是否存在相同问题?

    =>是的、我会做更多的测试。

    1. 如果波形在编程之前和之后不稳定、您的意思是"这是配置后的稳定波形(在上电后通过 I2C 对寄存器进行编程)"?  

      1. 您是说使用 TICSPRO 进行编程会导致波形不稳定吗? 或者、您说编程是指 EEPROM 编程?

    =>"稳定波形"意味着静音周期看起来稳定、看起来像一个有意的行为。

    某些事件是否可能 导致 LMK05318静音输出并重新启动 ?   

    此致、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、

      上述问题已得到解决。 除了固件错误之外、:顺便启用了 MCU 看门狗计时器。

      我可以在 OUT6_P 上看到连续的10MHz 信号。 但是、在相同的输出配置下、OUT5_P 上没有10MHz 信号。 你能检查一下是否有什么问题吗? 谢谢。 我再次附上了我的 TCS 文件。 谢谢。 e2e.ti.com/.../UDC-LMK05318-0722.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我可以在 OUT5和 OUT6上看到输出。 请尝试在工具栏中点击"软重置"。  

    我检查并测试了您的文件。 我唯一需要注意的是、XO 引脚使用10 MHz 输入。 如果您启用了 DPLL、这会导致问题、因为 VCO1与 XO 具有整数关系、并会导致整数边界杂散(IBS)。 我们推荐诸如24、38.88、48、54 MHz 之类的值。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

      非常感谢您的帮助和建议。

    马丁