This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:导致 VCTRL 和 VTRIG 电压变化的主要原因是什么?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1254310/lmc555-what-is-the-main-cause-of-vctrl-and-vtrig-voltage-variation

器件型号:LMC555

大家好!

我的一位客户正在考虑在其新产品中使用 LMC555。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:VCTRL 和 VTRIG 电压的变化范围约为+/-10%。 我认为这些变化是造成非稳态频率变化(+/-17%)的主要原因。
   VCTRL 和 VTRIG 电压变化的主要原因是什么? 电阻器内部变化吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    通常最大误差将来自外部计时电容器的容差。 下面显示了一个电阻分压器、除了触发引脚连接的下比较器的失调电压外、该电阻分压器还会导致电压变化。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通