This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:电源 LMX2595

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1254196/lmx2595-power-lmx2595

器件型号:LMX2595

我试图提高我的单位输出功率,我更换了10nF (在 Ceramics 520L103KT...) 70ºC μ A 时的功耗仍然很低。

在其他单元中、我不存在这个问题。

使用这款产品、70 ºC 和13.75GHz 时的功耗降低了4.5dB。

在 T 25ºC 和 T - 40ºC 下运行良好

如何提高13.75GHz 时的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmen、

    让我们继续阅读上一篇文章、其中包含更多应用信息。  

    我将关闭这个帖子。