This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:环路滤波器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1255388/lmk03806-loop-filter

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件:PLLATINUMSIM-SW

您好!

我将使用时钟设计工具生成可行的配置。

这包括环路滤波器的建议。

但是、我不清楚如何实际将这个无源 R/C 网络连接到器件。

此外、数据表中的任何位置都未提到环路滤波器。

请提供帮助。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    环路滤波器 组件 C1、C2和 R2连接到 CPout 引脚(引脚42)。

    C3、C4、R3、R4元件集成在芯片内部、并通过软件进行编程。

    此外、您可以考虑使用我们更新的 工具 PLLatinum Sim (ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)、该工具也支持 LMK03806B

    此致、

    迪安