This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1255316/lmx2582-lmx2582

器件型号:LMX2582

先生  

我想 将 LMX 2582用于我的相位 FREQUECNY 检测器应用。

我的 REF 输入频率为56MHz。  

在 RFOUTPUT A  和 RFOUTPUT B 处、  我 需要 0V 至8V 的直流电压输出。

我能实现吗?  

请向我们提供指导。

我们的应用是输出直流电压为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naga:

    LMX 器件的输出是一个运行频率为 FVCO/CHDIV 的差分时钟。 它是交流信号输出。