请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2582 先生
我想 将 LMX 2582用于我的相位 FREQUECNY 检测器应用。
我的 REF 输入频率为56MHz。
在 RFOUTPUT A 和 RFOUTPUT B 处、 我 需要 0V 至8V 的直流电压输出。
我能实现吗?
请向我们提供指导。
我们的应用是输出直流电压为
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先生
我想 将 LMX 2582用于我的相位 FREQUECNY 检测器应用。
我的 REF 输入频率为56MHz。
在 RFOUTPUT A 和 RFOUTPUT B 处、 我 需要 0V 至8V 的直流电压输出。
我能实现吗?
请向我们提供指导。
我们的应用是输出直流电压为