This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:PLL 未锁定

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1254460/lmx2594-pll-is-not-locking

器件型号:LMX2594

您好!

在我们的定制电路板中、某些电路板 PLL 正在正确锁定(Vtune 电压为1.3V)、某些电路板 PLL 未锁定(Vtune 电压为2.4V)。 我们对两个电路板使用完全相同的组件和相同的配置、但为什么 Vtune 电压不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    您的 SPI 编程速度是多少? 您是否遵循了以下顺序?

    确保 校准设置与您的参考时钟和相位检测器频率相匹配、例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    我发现了问题、  在 PLL 锁定频率时始终修复时钟振幅后、输入时钟振幅很低。

    谢谢你!

    此致、

    加金迪兰