This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:脉冲模式运行

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1254928/lmx2595-pulsed-mode-operation

器件型号:LMX2595

您好!

  我们能否以脉冲模式运行 LMX2595 (脉冲将由外部提供)? 请告知如何操作。

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您参考的是 SYSREF 模式。

    是的、要这样做。

    1. 器件需要处于 SYNC 模式、由于最小 N 分频比、这可能会强制降低相位检测器频率

    2.启用 SYNC 模式

    3.  设置 SYSREF_PULSE=1

    4.设置脉冲数和延迟

    5. 切换 SYSREFREQ 引脚。   确保 INPIN_IGNORE (R58[15])= 0