This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571-:EP 寻找具有50kHz 设定值和2MHz 的合成器

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1250070/lmx2571-ep-looking-for-a-synthesizer-with-setpoint-50khz-to-2mhz

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:CDCE6214-Q1CDCE6214

大家好、

我正在寻找一个规格如下的合成器

  • 将设定点从50kHz 更改为2 MHz
  • 整个范围内的抖动低于100ps、最好甚至低于10ps。
  • 周期分辨率应为1.6ns、最好为1ns。

我们有相应的解决方案吗?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    "设定点"是什么意思? 抖动的积分带宽或合成器的输出频率是多少?

    按如下方式命名:

    输出频率是多少

    2、输入频率是多少

    3.相位噪声或抖动要求

    3.必须是 EP 级吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    1. 输出频率是多少
      1. 输出频率为50kHz 至2 MHz
    2. 输入频率是多少         
      1. 输入频率可自由选择。
    3. 相位噪声或抖动要求
      1. 抖动要求小于100ps

     

    我们是否有一个具有符合规格的可编程时钟输出的解决方案。 提及?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    由于输出频率非常低、因此合成器无法支持。

    您可以试用 CDCE6214-Q1、它是一个时钟发生器、输出频率可在24kHz 和328MHz 之间配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您推荐 CDCE6214-Q1!

    来自客户一方的一个问题:

    • 输出时钟的抖动如何依赖于我提供给 CDCE6214的时钟信号? 如果我使用抖动规格为5ps 的振荡器、CDCE6214是否仍能实现其规格? 或者它是否以某种方式相互添加?

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    任何基于 PLL 的时钟发生器或合成器都需要良好的输入时钟。 抖动不是表示输入时钟质量的好参数。  输入时钟的相位噪声图可帮助我们确定其质量。 通常、我们会处理高达10kHz 偏移的输入时钟的相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    相位抖动和相位噪声不是相同的、而是分别用时域和频域表示? 大多数数据表仅使用一个数字指定相位抖动、并提到频带(通常从12kHz 开始、如5 MHz)。

    那么、我应该找出这个针对10kHz 及更低频率的数字? 那么值应该是多少? 我还不是很清楚、我如何自信地说我选择的输入时钟足够好、可以实现数据表中提到的规范。 以下时钟是否足够好?

    ECS_2520MV-1314080.pdf (mouser.com)

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    通用 XO 通常不在数据表中包含相位噪声规格。  客户可以请求 XO 供应商提供相位噪声图。

    一些 XO 专为低相位噪声应用而设计、其数据表中将包含相位噪声信息。 例如、 https://www.crystek.com/home/oscillator/clock.aspx