This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:调制器阶数和设置

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1252046/lmx2820evm-modulator-order-and-setup

器件型号:LMX2820EVM

我们有一个大的理性钙化。

分压器为 56.8798076923077

如何实现此类累积、以及如何减少 VCO 重新锁定和校准时间?

谢谢

陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您可以使用 TICS Pro、将 PLL_DEN 更改为最高值、然后输入输入输入和输出频率、该工具将为您进行计算。 不过、该工具限制为十进制的10位、您需要进行一些计算、以查看结果与您所需频率的接近程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的帮助  

    我们订购此电路板  

    https://www.ti.com/lit/ug/snau246a/snau246a.pdf?ts = 1690788060123&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMX2820

    但我们找不到有关如何将该板与 STM32引脚连接的说明。

    您能告诉我们如何

    同时、 当我们将26MHz 作为 oscin 时、我们不能 同时实现多路复用器和倍频器使能、这在数据表中没有看到、而是只有这个专业工具、怎么升高 pdf?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅30MHz 至70MHz 可使用乘法器(x3~x7)、我们在数据表中看不到它

    您的 TI 电子邮件是什么? 这是更快的 VIS 电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    EVM 用户指南包含原理图。  

    数据表中提供了 MULT 频率要求。

    对于26MHz 输入、最大 您可以获得的 FPD 是52MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您展示的这张图、我们能再多选择 x3、然后选择26x3 MHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    即使26MHz 输入是可接受的、您也需要 x7来满足输出频率要求。  

    我看不出使用 MULT 有什么真正的好处。 使用倍频器获得52MHz FPD。