This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582

Guru**** 2543950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, PLLATINUMSIM-SW, LMX2491, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1255698/lmx2582-lmx2582

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SWLMX2491LMX2571

感谢您的回复。

同意您的回复、输出端预期的交流电压。

由于输出与射频相关的交流输出、我能否使用引脚二极管转换为直流电压。

实际上、我的应用的  输出应该是直流电压。

或者建议我新的设备用于锁相环操作56 MHz ,检测器输出应该是直流电压应该是0 v 到8 v。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像一个新主题、不确定你回复的内容。

    由于有一个上拉至3.3V 的电阻、因此 LMX2582输出需要进行交流耦合 。我们提供单端 dBm 功率、并且可以将其转换为电压。  0dBm 是0.632Vpp 单端。

    对于我们的合成器、大多数集成了 VCO 的合成器都具有高达2.5V 的电荷泵输出。 LMX2571和 LMX2491/92可高达5V。  除此之外、您可以放置一个有源滤波器来提升电压。  我们的 PLLatinum Sim 工具(ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)支持有源滤波器设计。


    此致、
    迪安