This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCU2A877:焊球共享和焊球拉动的可靠性信息

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1233640/cdcu2a877-reliability-information-of-ball-share-and-ball-pull

器件型号:CDCU2A877

TI 工程师、

我正在 Ted Disty 处理客户的问题。

我们在下面收到了关于"CDCU2A877NMKR"的可靠性信息请求、用于客户的产品认证。

申请项目:
1.焊球共享(JESD22-B117)
2.焊球拉力(JESD22-B115)

上述信息不在"CDCU2A877NMKR"可靠性结果页面的 Web 上。

那么、您能否提供两个可靠性结果的 URL?
或者、如果是通过 QBS 认证、请提供此类 URL。

或者、请提供建议以获得它们。


谢谢、此致、
Junichi .Komura@Ted (东京电子元器件有限公司)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junichi:

    我传呼了我们的时钟缓冲器专家。 我们可能需要就这些信息与我们的封装团队联系。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Junichi:

    请查找以下数据。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asim - San、Evan - San

    感谢您的支持和发送信息。

    我向客户确认了这些信息、但他们需要的信息很广泛。  

    很抱歉我的请求信息不好。  

    它们需要的信息  

    1、焊球份额(JESD22-B117)  ——用于 FBGA 接触焊球的 PKG( 电子基板)。  
    2.焊球拉力(JESD22-B115)   -- 用于 FBGA 接触焊球的 PKG

    他们希望确认此器件的明确程度高于两个可靠性评估结果。  

    如果可能、请提供 PCN 信函中随附的可靠性报告。

    或者、请提供建议以获得它们。

    谢谢、此致、
    Junichi .Komura@Ted (东京电子元器件有限公司)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi-San:

    Asim 今天不在办公室、但明天会对此进行回顾。 我们必须再次与包装团队进行确认。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan -San、  

    您对此申请有任何更新吗?  

    我们希望很快就能得到答案。

    谢谢、此致、

    小村淳一@Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi-San:

    我们正在与我们的 QRE 团队合作、以查看我们是否可以将此数据发布到资质备忘录。 我们将在获得更多信息后立即向您提供最新信息。  

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Evan -San、

    感谢您的支持、这是什么状态?

    如果有什么计划,请提供信息。

    谢谢、此致、

    J.Komura G ó@Ted.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi-San:

    很抱歉耽误你的时间,明天我会和 Asim 核实,看看 QRE 团队是否有回应。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi-San:

    我们与 QRE 团队进行了讨论、他们没有计划将该讨论包含在资质审核报告中。 我们可以单独处理客户的这些要求。  

    我们在上面分享的数据适用于焊球剪切和焊球拉力、而且这些数据满足了所有可靠性要求。  

    您能告诉我们还需要什么吗?

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asim-San、

     

    感谢您的支持。

     我看、其中没有包括任何问题可靠性报告。

    那么、您能否将测试通过后的确认信息(焊球剪切和焊球拉力测量结果)发送给 TI?

    我们需要此类信息来关闭客户请求。

     

    谢谢、此致、

    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Junichi-San:

    这两个结果都在我的第一次回复中、并且根据数据进行传递。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asim-San、

    感谢您的重播、但遗憾的是、您的共享数据有所不同。

     (请求信息是 BGA 焊球可靠性信息。 不是内部引线键合信息。)

    客户申请信息如下所示。
    1.NFBGA (NMK) PKG 的焊球共享(PLS 请参见 JESD22-B117的规格)

      项目:TI 规范和测试结果。


    该测试的简单信息如下。
    www.xyztec.com/.../


    2.焊球拉力实验(Pls、参见 JESD22-B115规范)、适用于 NFBGA (NMK) PKG

     TI 规范和测试结果。  
    该测试的简单信息如下。(下面是 CSP 示例、测试与 BGA 相同)
    www.xyztec.com/.../


    您能帮助获得这些信息吗?

    谢谢、此致、
    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi-San:

    感谢您的澄清。 阿西姆将在7月4日假期后返回给您。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan-San、Asim-San、

    感谢您的支持。

    那么、您是否有关于客户问题的任何更新信息?

    或者请提供建议。

    谢谢、此致、

    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi-San:

    我已联系产品团队以获取键合线拉力数据。 我只能找到球切变数据。 它已通过所有球剪切可靠性测试结果。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asim -San、

    感谢您的支持和更新信息。

    所以是否可以根据 TI 规格(判断值、最小值?)将焊球剪切的测试结果数据作为剪切力发送给我们?

    我们也希望很快取得球拉力结果。

    谢谢、此致、

    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Junichi-San:

    下面是焊球剪切的数据。 我已经联系封装团队来帮助查找焊球拉力数据。 一旦有任何信息、我就会在此处更新。 为此造成延迟、我深表歉意、因为这是一款旧器件、它是从不同的产品线继承而来、需要进行数据挖掘。

    焊球剪切:

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asim-San、

    非常感谢您发送有关焊球剪切和更新状态的信息。
    我们正在寻找焊球拉取数据。

    再次感谢、此致、

    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Junichi-San:

    当收到团队的反馈时、我会更新信息。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asim-San、  

    感谢您的支持。

    我们希望知道在响应客户时有什么更新。

    或者请提供建议?

    谢谢、此致、

    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi-San:

    感谢您的耐心等待、我和内部封装团队进行了交谈、好像 TI 没有收集焊球拉力数据、因为焊球剪切被认为能够捕捉到与焊球拉力相关的所有问题。 这是 JEDEC 的一项建议。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asim-San、  

    感谢更新信息。

    因此、为了解释客户、请就 JEDEC 建议提供以下建议。

    "根据 JESD22-B115文档中的 P5&7、  

    P5范围:

    "根据测试样片的配置、应用和测试目的(特性、鉴定、生产等)、其他焊点完整性评估方法(如 JEDEC 焊球剪切测试方法 JESD22-B117)可能更适合。 "

    P7 焊球成分  

    "  由于在测试过程中过度变形或损坏,一些焊球材料可能不适合测试
    夹紧和拉拔操作、例如弹性体芯焊球等

    TI 是否有意不收集数据、这是正确的?

    谢谢、顺祝商祺、

    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Junichi-San、

    我还没有确认这一点。 如果考虑这些摘录而不收集数据,我将从包装团队获得更多的细节,以符合。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asim-San、  

    感谢您的支持。  

    您是否收到包装团队的任何意见?

    或者、如果 我指出"从 P5&7中删除有关 JESD22-B115文档的句子"不是错的、我能用 TI 的接近判断来回答吗?

    谢谢、此致、

    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi-San:

    我能够和包装团队交谈。 对于焊球连接工艺、要评估的关键是确保接口正确润湿。 与焊料拉力测试相比、焊球剪切技术可以快速达到这一目的。 这就是 TI 在生产中专注于焊球剪切的原因。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asim-San、  

    感谢您的友好帮助。
    我将尝试用您的建议来结束这个客户问题。

    再次感谢、此致、

    J.Komura。