This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:输出相位不平衡

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1254007/lmx1204-output-phase-imbalance

器件型号:LMX1204

尊敬的团队:

器件的输出 CLKOUTx 之间的输出相位差是多少?

从数据表来看、似乎所有频率下的输出相位差都应该为0、但在数据表中却找不到任何提及。

CLKOUTx 之间的相位差是否确实为0? 它是否适用于所有频率和温度范围?

此致、

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你说的是"偏斜"。  我们有一个1ps 的典型偏移和15ps 的最大技术规格(远远大于它包括测试仪保护频带)。  我们还有该图...   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    我还给您发送了一封电子邮件。  如果您讨论的是 P 到 N 偏差、我在+/- 1ps 之内测得、相位误差为0.5ps。

    我将为其他人添加我的测量值以查看并关闭该主题

    方法1: 交换板载 SMA 连接器处的电缆
      正激 反向 错误 偏移
    CLK0 1.07 1.05 1.06 0.005
    CLK1 2.2 6.5 4.35 -1.075
    CLK2 1.99 2.54 2.265 -0.1375
    CLK3 0.5 5.5 3 -1.25
             
    方法2: 交换示波器上的电缆
      正激 反向 错误 偏移
    CLK0 7.1 5.74 6.42 0.34
    CLK1 2.2 4 3.1 -0.45
    CLK2 2.6 2.6 2.6 0
    CLK3 2.1 3.7 2.9 -0.4