This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:使用该时钟发生器估算相位噪声的仿真工具

Guru**** 2855690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04610, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1253748/lmk04610-simulation-tool-to-estimate-of-phase-noise-using-this-clock-generator

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: LMK04828、LMK04832

亲爱的先生们,

我正在采用新设计、 需要对 LMK04610输出的相位噪声进行仿真、但我没有在 TI 找到任何可以执行该仿真的仿真工具。

请告诉我们 是否有适合 LMK04610的仿真工具-抖动清除器? 或者如何使用 LMK04610估算此相位噪声?

我已经检查了其他抖动消除器、因为 LMK04828具有多种仿真工具、如 TI PLLatinum Sim 或时钟设计工具。

提前感谢。

此致、

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedro、


    PLLatinum Sim 工具中没有 LMK04610、因为我不太喜欢这款器件。

    不过、数据表中确实有一些相位噪声信息、因此您可以通过选择类似的 LMK 器件并调整常数来手动调整此值。

    我们还提供了自定义 PLL、允许您输入任何内容。

    除此之外、我想我们没有任何其他适用于 LMK04610的仿真工具。

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    感谢您的反馈。 但是、数据表中未包含用于执行仿真的内部 VCO (5 - 6GHz)的相位噪声。 我已经检查了这两个 PLL 的 PN 是正确的,但对高偏移的 PN 产生的主要影响是内部 VCO 的 PN ,(5 - 6 GHz),但这些数据未包括在数据表中。

    请为 LMK04610的不同内部 VCO (5-6GHz)偏移提供相位噪声吗? 我已经看到、LMK04832 (LMK04832的附加相位噪声内部 VCO)等其他时钟发生器的数据表中已提供此信息

    实际上、有必要了解 内部 VCO 的 K_VCO (MHz/V)、以便获得用于仿真的所有数据。 数据表中不包含该数据。

    如果没有模拟 LMK4610性能的工具,并且数据表中未包含所需的数据,则要知道该时钟是否适合我们的应用是非常复杂的。

    提前感谢。

    此致、

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedro、

    对于 PLLatinum Sim、我从数据表中获取信息并将放置在仿真器中。  但是、如果数据表中没有任何信息、那么进行仿真将是一项挑战。  有一些典型的性能图、但这还不够。  很遗憾、这张图没有列出