This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:作为 LMK04828或 LMK04826替代 LMK04832

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04826, LMK04832, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1256099/lmk04832-lmk04832-replacement-as-lmk04828-or-lmk04826

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMK04826、、 AFE58JD48

团队、  

LMK04832缺货。 我们必须考虑短期的替换。 我记得 LMK04828和 LMK04826用于 AFE58JD48/28EVM、  

这三个器件是否引脚对引脚兼容? 我们首先可以将 LMK04828/26用作原型设计。  

还是可以建议我们何时获取 LMK04832器件?  

非常感谢

晓辰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen。

    LMK04828和 LMK04826与 LMK04832引脚兼容、但 VCO 频率范围略有偏差。 如果您知道 LMK04832的已使用 VCO 频率、可以与其他兼容器件进行快速比较。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿杰特,谢谢你的回复! 很棒,我们有一个选择。 我们的运营具有一定的灵活性。 VCO 范围应该可以。 我们的输出频率主要与40MHz 160MHz 类似。 在调试 JESD204B ADC 之前、我们可能首先对 LVDS ADC 输出使用分频器模式。  

    如果您有任何疑虑或提前期建议、请随时告知我们。 谢谢!

    晓辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen。

    也许还有一点、LMK04828/26的最大通道分频器值为"31"、而 LMK04832支持更高的通道分频器值为"1023"。 因此、使用 LMK04828/26的最小输出频率将受到通道分频器值的限制。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ajeet。 我知道了。 这就是我们首先选择 LMK04832的原因。 但库存情况迫使我们选择可用的器件。 我们的输出不会是这么低频率。 因此应该可以用于初始运行。 稍后我们可以切换回 LMK04832。  

    谢谢!


    晓辰