This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE937:关于写入 EEPROM

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1255808/cdce937-about-writing-to-eeprom

器件型号:CDCE937

大家好、支持团队。

关于数据字节01、可以覆盖位6 (EEPROM 编程状态(只读))吗?

数据字节00仅包含只读位、数据表也禁止写入、因此我想确认一下。

此外、请告诉我、除了示例外、只读位是否禁止覆盖。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在测试该位是否可写。
    我还询问设计人员、写入该位是否会对器件造成任何问题。

    我一听到你的声音,我就会告诉你,并提供一个答案。

    非常感谢

    山部圭乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经测试了01h 偏移的位6、也称为 EEPIP、它是一个只读位。 将该位写入1或0不会更改器件。 如果您尝试强制覆盖该位、它不会更改并保持为0。  

    我还没有听到设计师的反馈、但我不相信我们明确禁止写入此位、因为如果写入此位、任何事情都不会改变。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    山部圭乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyle-San

    感谢您的确认。

    如果您从设计人员那里获得任何信息、您能告诉我吗?

    谢谢。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与设计人员讨论过、但是该特定位并未禁止覆盖该位。

    如果有特殊要求、我们将在数据表中列出它、但该位是只读的、因此在写入该位时不会涉及任何问题。 即使写入时也不会更改。

    此致、

    山部圭乐