您好,Noel
您能否提供所有寄存器值和顺序的列表、我在尝试后仍返回到几个
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
REG122 = 24'h7A_0000, REG121 = 24'h79_0000, REG120 = 24'h78_0000, REG119 = 24'h77_0000, REG118 = 24'h76_0000, REG117 = 24'h75_0000, REG116 = 24'h74_0000, REG115 = 24'h73_0000, REG114 = 24'h72_0000, REG113 = 24'h71_0000, REG112 = 24'h70_FFFF, REG111 = 24'h6F_0000, REG110 = 24'h6E_001F, REG109 = 24'h6D_0000, REG108 = 24'h6C_0000, REG107 = 24'h6B_0000, REG106 = 24'h6A_0000, REG105 = 24'h69_000A, REG104 = 24'h68_0014, REG103 = 24'h67_0014, REG102 = 24'h66_0028, REG101 = 24'h65_03E8, REG100 = 24'h64_0533, REG99 = 24'h63_19B9, REG98 = 24'h62_1C80, REG97 = 24'h61_0000, REG96 = 24'h60_17F8, REG95 = 24'h5F_0000, REG94 = 24'h5E_0000, REG93 = 24'h5D_1000, REG92 = 24'h5C_0000, REG91 = 24'h5B_0000, REG90 = 24'h5A_0000, REG89 = 24'h59_0000, REG88 = 24'h58_03FF, REG87 = 24'h57_FF00, REG86 = 24'h56_0040, REG85 = 24'h55_0000, REG84 = 24'h54_0040, REG83 = 24'h53_0F00, REG82 = 24'h52_0000, REG81 = 24'h51_0000, REG80 = 24'h50_01C0, REG79 = 24'h4F_001E, REG78 = 24'h4E_0011, REG77 = 24'h4D_0708, REG76 = 24'h4C_0000, REG75 = 24'h4B_0000, REG74 = 24'h4A_0000, REG73 = 24'h49_0000, REG72 = 24'h48_0000, REG71 = 24'h47_0000, REG70 = 24'h46_00FE, REG69 = 24'h45_0011, REG68 = 24'h44_0020, REG67 = 24'h43_1000, REG66 = 24'h42_003F, REG65 = 24'h41_0000, REG64 = 24'h40_0080, REG63 = 24'h3F_C350, REG62 = 24'h3E_0000, REG61 = 24'h3D_03E8, REG60 = 24'h3C_01F4, REG59 = 24'h3B_1388, REG58 = 24'h3A_0000, REG57 = 24'h39_0001, REG56 = 24'h38_0001, REG55 = 24'h37_0002, REG54 = 24'h36_0000, REG53 = 24'h35_0000, REG52 = 24'h34_0000, REG51 = 24'h33_203F, REG50 = 24'h32_0080, REG49 = 24'h31_0000, REG48 = 24'h30_4180, REG47 = 24'h2F_0300, REG46 = 24'h2E_0300, REG45 = 24'h2D_AAAB, REG44 = 24'h2C_FD6A, REG43 = 24'h2B_9500, REG42 = 24'h2A_9101, REG41 = 24'h29_0000, REG40 = 24'h28_0000, REG39 = 24'h27_0000, REG38 = 24'h26_927C, REG37 = 24'h25_0500, REG36 = 24'h24_0016, REG35 = 24'h23_3100, REG34 = 24'h22_0010, REG33 = 24'h21_0000, REG32 = 24'h20_1001, REG31 = 24'h1F_0401, REG30 = 24'h1E_B18C, REG29 = 24'h1D_318C, REG28 = 24'h1C_0639, REG27 = 24'h1B_8001, REG26 = 24'h1A_0DB0, REG25 = 24'h19_0624, REG24 = 24'h18_0E34, REG23 = 24'h17_1102, REG22 = 24'h16_E2BF, REG21 = 24'h15_1C64, REG20 = 24'h14_272C, REG19 = 24'h13_2120, REG18 = 24'h12_0000, REG17 = 24'h11_15C0, REG16 = 24'h10_171C, REG15 = 24'h0F_2001, REG14 = 24'h0E_3001, REG13 = 24'h0D_0038, REG12 = 24'h0C_0408, REG11 = 24'h0B_0612, REG10 = 24'h0A_0000, REG9 = 24'h09_0005, REG8 = 24'h08_C802, REG7 = 24'h07_0000, REG6 = 24'h06_0A43, REG5 = 24'h05_0032, REG4 = 24'h04_4204, REG3 = 24'h03_0041, REG2 = 24'h02_8266, REG1 = 24'h01_57A3, REG0 = 24'h00_4630, //WIAT 100ms REG0 = 24'h00_4620,
您好,Noel
请检查它。
此致
您好,Noel
我只配置了以下寄存器来完成初始化、在上电后、锁定有可能会发生故障。 您是打算遵循以下寄存器设置吗?
我已经尝试过了、结果出了问题。
REG122 = 24'h7A_0000, REG121 = 24'h79_0000, REG120 = 24'h78_0000, REG119 = 24'h77_0000, REG118 = 24'h76_0000, REG117 = 24'h75_0000, REG116 = 24'h74_0000, REG115 = 24'h73_0000, REG114 = 24'h72_0000, REG113 = 24'h71_0000, REG112 = 24'h70_FFFF, REG111 = 24'h6F_0000, REG110 = 24'h6E_001F, REG109 = 24'h6D_0000, REG108 = 24'h6C_0000, REG107 = 24'h6B_0000, REG106 = 24'h6A_0000, REG105 = 24'h69_000A, REG104 = 24'h68_0014, REG103 = 24'h67_0014, REG102 = 24'h66_0028, REG101 = 24'h65_03E8, REG100 = 24'h64_0533, REG99 = 24'h63_19B9, REG98 = 24'h62_1C80, REG97 = 24'h61_0000, REG96 = 24'h60_17F8, REG95 = 24'h5F_0000, REG94 = 24'h5E_0000, REG93 = 24'h5D_1000, REG92 = 24'h5C_0000, REG91 = 24'h5B_0000, REG90 = 24'h5A_0000, REG89 = 24'h59_0000, REG88 = 24'h58_03FF, REG87 = 24'h57_FF00, REG86 = 24'h56_0040, REG85 = 24'h55_0000, REG84 = 24'h54_0040, REG83 = 24'h53_0F00, REG82 = 24'h52_0000, REG81 = 24'h51_0000, REG80 = 24'h50_01C0, REG79 = 24'h4F_001E, REG78 = 24'h4E_0011, REG77 = 24'h4D_0708, REG76 = 24'h4C_0000, REG75 = 24'h4B_0000, REG74 = 24'h4A_0000, REG73 = 24'h49_0000, REG72 = 24'h48_0000, REG71 = 24'h47_0000, REG70 = 24'h46_001E, REG69 = 24'h45_0011, REG68 = 24'h44_0020, REG67 = 24'h43_1000, REG66 = 24'h42_003F, REG65 = 24'h41_0000, REG64 = 24'h40_0080, REG63 = 24'h3F_C350, REG62 = 24'h3E_0000, REG61 = 24'h3D_03E8, REG60 = 24'h3C_01F4, REG59 = 24'h3B_1388, REG58 = 24'h3A_0000, REG57 = 24'h39_0001, REG56 = 24'h38_0001, REG55 = 24'h37_0002, REG54 = 24'h36_0000, REG53 = 24'h35_0000, REG52 = 24'h34_0000, REG51 = 24'h33_203F, REG50 = 24'h32_0080, REG49 = 24'h31_0000, REG48 = 24'h30_4180, REG47 = 24'h2F_0300, REG46 = 24'h2E_0300, REG45 = 24'h2D_AAAB, REG44 = 24'h2C_FD6A, REG43 = 24'h2B_9500, REG42 = 24'h2A_9101, REG41 = 24'h29_0000, REG40 = 24'h28_0000, REG39 = 24'h27_0000, REG38 = 24'h26_927C, REG37 = 24'h25_0500, REG36 = 24'h24_0016, REG35 = 24'h23_3100, REG34 = 24'h22_0010, REG33 = 24'h21_0000, REG32 = 24'h20_1001, REG31 = 24'h1F_0401, REG30 = 24'h1E_B18C, REG29 = 24'h1D_318C, REG28 = 24'h1C_0639, REG27 = 24'h1B_8001, REG26 = 24'h1A_0DB0, REG25 = 24'h19_0624, REG24 = 24'h18_0E34, REG23 = 24'h17_1102, REG22 = 24'h16_E2BF, REG21 = 24'h15_1C64, REG20 = 24'h14_272C, REG19 = 24'h13_2120, REG18 = 24'h12_0000, REG17 = 24'h11_15C0, REG16 = 24'h10_171C, REG15 = 24'h0F_2001, REG14 = 24'h0E_3001, REG13 = 24'h0D_0038, REG12 = 24'h0C_0408, REG11 = 24'h0B_0612, REG10 = 24'h0A_0000, REG9 = 24'h09_0005, REG8 = 24'h08_C802, REG7 = 24'h07_0000, REG6 = 24'h06_0A43, REG5 = 24'h05_0032, REG4 = 24'h04_4204, REG3 = 24'h03_0041, REG2 = 24'h02_8266, REG1 = 24'h01_57A0, REG0 = 24'h00_4630, //WIAT 100ms REG0 = 24'h00_4620, //WIAT 100ms REG70 = 24'h46_00FE, REG0 = 24'h00_4620, REG1 = 24'h01_57A2, REG2 = 24'h02_8266, REG1 = 24'h01_57A3, REG44 = 24'h2C_FD6A, REG0 = 24'h00_4630, //WIAT 100ms REG0 = 24'h00_4620,
此致
尊敬的 Panhua:
根据寄存器设置、您仅使用 OUTB。 您已将 PINMUTE_POL 设置为低电平有效。 除非将 MUTE 引脚拉至高电平、否则 OUTB 将被静音。
在初始化期间,R0[13]应该为1。(第123,125行)
第二个 R0编程(第125行)、R0[4]应为1。
请在修复上述寄存器设置后、让我知道您是否能够一致地将 LMX2820锁定到5650MHz。
您的即时校准序列不正确、如果步骤成功、请按照编程序列(步骤2至10)进行操作。
REG122 = 24'h7A_0000, REG121 = 24'h79_0000, REG120 = 24'h78_0000, REG119 = 24'h77_0000, REG118 = 24'h76_0000, REG117 = 24'h75_0000, REG116 = 24'h74_0000, REG115 = 24'h73_0000, REG114 = 24'h72_0000, REG113 = 24'h71_0000, REG112 = 24'h70_FFFF, REG111 = 24'h6F_0000, REG110 = 24'h6E_001F, REG109 = 24'h6D_0000, REG108 = 24'h6C_0000, REG107 = 24'h6B_0000, REG106 = 24'h6A_0000, REG105 = 24'h69_000A, REG104 = 24'h68_0014, REG103 = 24'h67_0014, REG102 = 24'h66_0028, REG101 = 24'h65_03E8, REG100 = 24'h64_0533, REG99 = 24'h63_19B9, REG98 = 24'h62_1C80, REG97 = 24'h61_0000, REG96 = 24'h60_17F8, REG95 = 24'h5F_0000, REG94 = 24'h5E_0000, REG93 = 24'h5D_1000, REG92 = 24'h5C_0000, REG91 = 24'h5B_0000, REG90 = 24'h5A_0000, REG89 = 24'h59_0000, REG88 = 24'h58_03FF, REG87 = 24'h57_FF00, REG86 = 24'h56_0040, REG85 = 24'h55_0000, REG84 = 24'h54_0040, REG83 = 24'h53_0F00, REG82 = 24'h52_0000, REG81 = 24'h51_0000, REG80 = 24'h50_01C0, REG79 = 24'h4F_001E, REG78 = 24'h4E_0011, REG77 = 24'h4D_0608, REG76 = 24'h4C_0000, REG75 = 24'h4B_0000, REG74 = 24'h4A_0000, REG73 = 24'h49_0000, REG72 = 24'h48_0000, REG71 = 24'h47_0000, REG70 = 24'h46_001E, REG69 = 24'h45_0011, REG68 = 24'h44_0020, REG67 = 24'h43_1000, REG66 = 24'h42_003F, REG65 = 24'h41_0000, REG64 = 24'h40_0080, REG63 = 24'h3F_C350, REG62 = 24'h3E_0000, REG61 = 24'h3D_03E8, REG60 = 24'h3C_01F4, REG59 = 24'h3B_1388, REG58 = 24'h3A_0000, REG57 = 24'h39_0001, REG56 = 24'h38_0001, REG55 = 24'h37_0002, REG54 = 24'h36_0000, REG53 = 24'h35_0000, REG52 = 24'h34_0000, REG51 = 24'h33_203F, REG50 = 24'h32_0080, REG49 = 24'h31_0000, REG48 = 24'h30_4180, REG47 = 24'h2F_0300, REG46 = 24'h2E_0300, REG45 = 24'h2D_AAAB, REG44 = 24'h2C_FD6A, REG43 = 24'h2B_9500, REG42 = 24'h2A_9101, REG41 = 24'h29_0000, REG40 = 24'h28_0000, REG39 = 24'h27_0000, REG38 = 24'h26_927C, REG37 = 24'h25_0500, REG36 = 24'h24_0016, REG35 = 24'h23_3100, REG34 = 24'h22_0010, REG33 = 24'h21_0000, REG32 = 24'h20_1001, REG31 = 24'h1F_0401, REG30 = 24'h1E_B18C, REG29 = 24'h1D_318C, REG28 = 24'h1C_0639, REG27 = 24'h1B_8001, REG26 = 24'h1A_0DB0, REG25 = 24'h19_0624, REG24 = 24'h18_0E34, REG23 = 24'h17_1102, REG22 = 24'h16_E2BF, REG21 = 24'h15_1C64, REG20 = 24'h14_272C, REG19 = 24'h13_2120, REG18 = 24'h12_0000, REG17 = 24'h11_15C0, REG16 = 24'h10_171C, REG15 = 24'h0F_2001, REG14 = 24'h0E_3001, REG13 = 24'h0D_0038, REG12 = 24'h0C_0408, REG11 = 24'h0B_0612, REG10 = 24'h0A_0000, REG9 = 24'h09_0005, REG8 = 24'h08_C802, REG7 = 24'h07_0000, REG6 = 24'h06_0A43, REG5 = 24'h05_0032, REG4 = 24'h04_4204, REG3 = 24'h03_0041, REG2 = 24'h02_8266, REG1 = 24'h01_57A0, REG0 = 24'h00_6630, //WIAT 100ms REG0 = 24'h00_6630, //WIAT 100ms REG70 = 24'h46_00FE, REG0 = 24'h00_4620, REG1 = 24'h01_57A2, REG2 = 24'h02_8266, REG1 = 24'h01_57A3, REG44 = 24'h2C_FD6A, REG0 = 24'h00_4630, //WIAT 100ms REG0 = 24'h00_4620,
您好,Noel
这些寄存器配置是否是这样的?
此致
尊敬的 Panhua:
好的、步骤1已完成。 现在继续执行步骤2至步骤10 (第127至135行)。
REG70 = 24'h46_00FE、
REG0 = 24'h00_4620,--> 4630
REg1 = 24'h01_57A2
reg2 = 24'h02_8266,-->可以跳过,初始化已对此值进行编程
REg1 = 24'h01_57A3、
REG44 = 24'h2C_FD6A、-->可以跳过,初始化已编程该值
REG0 = 24'h00_4630、
//wiat 100ms
REG0 = 24'h00_4620、
由于此配置的 INSTCAL_DBLR_EN = 1、因此在步骤10之后可能没有输出。 在这种情况下、复位器件并再次执行第1步到第10步。