This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX25312820EVAL:带基准的 LMX2820输出的相位同步

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1254595/lmx25312820eval-phase-synchronization-of-lmx2820-output-with-a-reference

器件型号:LMX25312820EVAL
主题中讨论的其他器件:LMX2820LMX2531

您好、TI 团队:

 我正在使用 LMX2820在我的设置中生成 LO (本机振荡器)输入、如下所示。 但是、我想对基准时钟和 LO 信号进行相锁。 这可以通过 LMX2820实现吗?

参考时钟频率可高达100 MHz。 非常感谢您就此主题提供的帮助。

谢谢!  

普什卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pushkar:

    您是指这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

      OSCin 频率将与100 MHz 不同。  

    普什卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pushkar:

    在本例中、LMX2820将锁相到其基准时钟 OSCin。 值 OSCin 频率为5MHz 到1.4GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

     我没有看到 LMX2820输出锁定到 OSCin 信号。 是否需要明确执行某种同步以确保在 OSCin 和 LMX2820输出引脚之间发生锁相?

    普什卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pushkar:

    稍等、我们将讨论哪一部分? LMX2820或 LMX2531?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 LMX2820。

    普什卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pushkar:

    那么、您是说您无法让 LMX2820锁定到其基准时钟、对吧?

    您能否以 TICS Pro 格式提供配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    是的、就是这样。 请参阅随附的 TICS Pro 仪表板屏幕截图。

    普什卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pushkar:

    此配置很好、在 EVM 上使用此配置没有任何问题。