This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25081:2308B 至 CDCVF25081

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCVF25081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1257304/cdcvf25081-2308b-to-cdcvf25081

器件型号:CDCVF25081

大家好!


我有关于 CDCVF25081的问题。

客户正在使用 Renesas 2308B、并正在考虑更改为 CDCVF25081。

2308B 可以通过 FBK 端子调节偏斜、但我认为 CDCVF25081无法调节偏斜。
我的理解是否正确?

请告诉我、在从2308B 更改为 CDCVF25081时是否需要考虑任何要点。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:  
    您的理解是正确的、CDCVF25081不支持可调节转换率。  

    请注意、我们的器件也不支持输入频率乘法、CDCVF25081只是缓冲输入的副本。  

    此致、  

    维森特