This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:&quot 的定义;外露焊盘49:按封装和 quot 下面积划分的65%印刷焊料覆盖率;

Guru**** 2394465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1257272/lmx2820-the-definition-of-exposed-pad-49-65-printed-solder-coverage-by-area-under-package

器件型号:LMX2820

团队成员

您能否说明 "外露焊盘49:按封装下面积划分的65%印刷焊锡覆盖率"的定义?

  外露焊盘49的焊点区域是否可以是焊盘49的65%或封装区域、即7mm x 7mm?  

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    49 =引脚49 = DAP =外露焊盘。

    65%请参阅 DAP