This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:相位噪声与正弦 OSCin 电源的关系

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1257501/lmx2594-phase-noise-versus-sinusoidal-oscin-power

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2615-SP

对于 LMX2594、VOSCin 指定为0.2至2Vpp 之间。  使用正弦信号参考时钟时、是否由于更高的压摆率、使用更高的功率会导致更低的相位噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确实是这样。  我们没有 LMX2594的该图、但我们有 LMX2615-SP 的该图。  它们是不同的器件、但输入缓冲器相似、我希望得到类似的结果。  Un老实 说、压摆率很重要、这取决于正弦波的输入频率和频率:

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。