This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802LY:外部 SRAM

Guru**** 2558600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4802LY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1249786/bq4802ly-external-sram

器件型号:BQ4802LY

大家好、

我希望确保我正确理解如何将外部 CMOS SRAM 连接到 BQ4802LY。 我的印象是、CS 被严格用于选择 RTC 寄存器、而 CE_IN 被严格用于通过 CE_OUT 选择外部 SRAM IC 以允许使用 SRAM IC 的完整地址范围、您能确认吗?

是否有建议的32k x 8 SRAM IC 适合与此 IC 配对?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    对此延迟深表歉意。  

    这是一个非常旧的器件、因此有关它和支持的信息可能会受到限制。 我建议找到一个与此器件类似的较新 IC。

    CS/CEIN 的函数如所述。 READ MODE WRITE MODE  部分。 您还可以在中找到操作真值表 表1 应用和实现部分。 我相信您是对的。

    是否有建议的32k x 8 SRAM IC 适合与此 IC 配对?
    我们没有推荐的 IC。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    TI 对并行 RTC/NVRAM 器件有任何建议吗? 我没有看到 BQ4802LY 的任何替代产品。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    我也看过产品组合、没有看到任何新的 RTC、这是 TI 在前一段时间收购的赝像。 屏幕截图显示了可能满足该要求的唯一产品、但主要是这些较旧的器件系列。  

    此致!  

    -Luis Torres