This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2932A:环路滤波器计算器

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1256654/tlc2932a-loop-filter-calculator

器件型号:TLC2932A

我实际上拥有  TLC2934IPWR。 我无法从列表中选择该器件。

我有多种使用此器件的旧设计。 我能否使用 PLL Atinum Sim 计算此部件的环路滤波器?

您是否已有 SIM 模型或是否可以推荐自定义参数以便开始使用?

此外、我将来是否应该修改这些设计、您能否为 TLC2934IPWR 推荐一个合适的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      很抱歉、 在 E2E 论坛上、我们不再为这两个器件(TLC2932和 TLC2934)提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。

    请访问时钟和计时产品页面、找到符合您要求的合适器件。 如果您对任何特定器件感兴趣、则可以打开一个新的论坛主题、其中包含您感兴趣的器件型号。  您的问题将被转给专家以寻求帮助。  

    https://www.ti.com/clocks-timing/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请将我的问题转给专家以寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  
    您使用什么输入频率以及您的应用需要什么输出频率? 如果您可以提供输出格式类型、那将非常好。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +1至3VDC 输入、20至40MHz 输出(LVCMOS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 LVCMOS 器件通常为3.3V  

    这里的输入频率是多少? 我知道您需要20至40 MHz 输出。 您需要多少个输出?  

    此致、  

    维森特