This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:CDCM6208V2G

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, MSP430F6459, CDCM6208V2G, LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1253700/cdcm6208v2g-cdcm6208v2g

器件型号:CDCM6208V2G
主题中讨论的其他器件:MSP430F6459、CDCM6208、、 LMK6C

您好!

我尝试使用 cdcm6208生成默认输出频率、为此我通过 i2c 接口将默认寄存器值写入 cdcm6208、而主机控制器为 msp430f6459。

我能够写入和读取 cdcm6208的寄存器 、但没有输出或生成。 在这方面、有人能帮我吗?

谢谢、此致

K.Aravind,

Sigma 高级系统、

9848992750.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind,

    这是在 EVM 上还是在定制电路板上? 如果是定制电路板、您是否能够提供原理图?

    PLL 是否被锁定了? 可以检查以下状态位:

    器件的输入时钟是否有效? 该系统的输入/输出频率是多少? 您是否具有所需配置的 TICSPRO 配置或寄存器文件?

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem 您好!

    感谢您的答复。  

    很抱歉耽误你的时间。

    我们正在研究自己设计的定制板、找到原理图的附加文件。

    当我们读取状态引脚时、它读数为低位(0)、寄存器21读数为0x0006、即 PLL 解锁。并且丢失基准。

    器件的输入时钟是否有效?

    1)如何知道设备的输入时钟是否有效?

    2) 2)我们将从振荡器 LVCMOS (3.3V)向初级输入正极(引脚8)提供40MHz 时钟。

    使用示波器测量输入频率时、观察到900mV 峰峰值和40MHz。

    3)下面是我们要写入的寄存器值。

    WRITE_CDCM (ADDRESS_msb、ADDRESS_lsb、DATA_msb、DATA_lsb);
    WRITE_CDCM (0x00、0x00、0x01、0xB9);
    WRITE_CDCM (0x00、0x01、0x00、0x00);
    WRITE_CDCM (0x00、0x02、0x00、0x0E);
    WRITE_CDCM (0x00、0x03、0x08、0xF5);
    WRITE_CDCM (0x00、0x04、0xE0、0x5F);
    WRITE_CDCM (0x00、0x05、0x00、0x23);
    WRITE_CDCM (0x00、0x06、0x00、0x03);
    WRITE_CDCM (0x00、0x07、0x00、0x23);
    WRITE_CDCM (0x00、0x08、0x00、0x04);
    WRITE_CDCM (0x00、0x09、0x20、0xD3);
    WRITE_CDCM (0x00、0x0A、0x00、0x90);
    WRITE_CDCM (0x00、0x0B、0x00、0x00);
    WRITE_CDCM (0x00、0x0C、0x20、0x53);
    WRITE_CDCM (0x00、0x0D、0x00、0x90);
    WRITE_CDCM (0x00、0x0E、0x00、0x00);
    WRITE_CDCM (0x00、0x0F、0x00、0x53);
    WRITE_CDCM (0x00、0x10、0x01、0x30);
    WRITE_CDCM (0x00、0x11、0x00、0x00);
    WRITE_CDCM (0x00、0x12、0x00、0x93);
    WRITE_CDCM (0x00、0x13、0x01、0x30);
    WRITE_CDCM (0x00、0x14、0x00、0x00);

    4) 4)寄存器40的读数为0x010A。 我们使用 cdcm6208V2g、标记为 CM6208V2g。

    谢谢、此致

    K. Aravind,

    西格玛先进系统有限公司

    9848992750.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind,

    您能否确认这些设置看起来是正确的?

     

    根据数据表、对于单端输入时钟、时钟输入引脚上的"高"电压必须至少为0.8 * VDD_PRI/SEC、"低"电压必须至少为0.2 * VDD_PRI/s。 如果 VDD_PRI 为3.3V、那么0.9V 峰峰值摆幅在此处是不够的-时钟信号必须最小为0.66V 到2.64V。 这可能是器件出现"基准缺失"的原因。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem 您好!

    感谢您的快速响应。

    您能否确认这些设置看起来是正确的?

    是的、设置正确。

    当您谈到时钟信号的最低电压电平、即0.66到2.64、由于我们的时钟频率为40MHz、这是一个更高的频率、这些更高的频率可以实现大约2.64V 的电压电平。

    谢谢、此致

    K. Aravind,

    西格玛先进系统有限公司

    9848992750.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind,

    LVCMOS 时钟应该能够满足此频率下的电压要求-我们拥有振荡器产品、例如 LMK6C、它们是满足此要求的 LVCMOS 振荡器。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem 您好!

    我已经将输入时钟电压电平更改为2.66V、现在工作正常。  

    感谢您的答复。

    K. Aravind,

    西格玛先进系统有限公司

    9848992750.