主题中讨论的其他器件:LMK04828、 USB2ANY
您好!
我目前正在使用 Arria 10 SOC 评估板、它包含 LMK04828时钟抖动清除器。 在该板中、器件通过 FTDI 芯片连接到 USB 端口。 我想使用 TICS PRO 软件配置 LMK 器件。 我下载并已升级、但无法启用 FTDI 接口、仅启用 USB2ANY 接口。 请参见所附图片。 如何激活 FTDI 接口?
提前感谢您。
阿尔贝特 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在使用 Arria 10 SOC 评估板、它包含 LMK04828时钟抖动清除器。 在该板中、器件通过 FTDI 芯片连接到 USB 端口。 我想使用 TICS PRO 软件配置 LMK 器件。 我下载并已升级、但无法启用 FTDI 接口、仅启用 USB2ANY 接口。 请参见所附图片。 如何激活 FTDI 接口?
提前感谢您。
阿尔贝特 
Alberte、
TICS Pro 当前仅对某些传统 TI 评估模块支持 FTDI 接口、而 LMK04828不是其中的一个。 目前无法通过 TICS Pro 来实现该目的。 Arria 10 SOC 评估板是第三方评估板、 不能与 TICS Pro 配合使用。 可以通过某种方法修改 Arria 10 SOC 板以接受 USB2ANY、这样可以直接使用 TICS Pro、但在其他情况下、您只能在第三方软件和 TICS Pro 之间导入和导出寄存器设置。 为 File =>导入/导出十六进制寄存器值 TICS Pro 中的菜单选项 可以生成包含地址和数据的文本文件,该文件可以由第三方软件 直接导入,也可以转换为第三方软件可以接受的格式。
我们确实计划在未来允许使用任意接口而不是仅使用 USB2ANY、但这不太可能很快实现。
此致、
D·佩恩