This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:超过最大 INx 频率

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK05028, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1253937/lmk05028-exceeding-max-inx-frequency

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: LMK5B33216、LMK5C33216

大家好、

我的团队目前正在将 LMK05028与 INx 频率388.8MHz 配合使用、这小于最大的 INx 频率额定值。

但由于客户的 FPGA 问题、FPGA 输出频率有时似乎变为777.6MHz、这   当前频率高2倍、超过了最大 INx 频率额定值。

 

数据表上的最大 INx 额定值为750MHz、其中使用的777.6MHz 超过了27.6MHz 规定的最大额定值。 这种过频特性是否也作为裕度的一部分得到支持、或者  它是否会导致器件出现任何问题或故障?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人可以  就此提出问题吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我不期望有问题,事实上,它可能很好的工作只是良好/在摩尔内-但操作无法保证。

    这里的问题包括:

    1. 输入灵敏度、分压器/输入是否能够在如此高的频率下工作、并为下一级电路提供有效输入。
    2. 输入验证检测、器件能否确定输入在此类高频下有效。

    一旦输出频率恢复到基于器件配置的有效输入范围、超过其中的任何一个都不会导致问题或故障。  例如、在器件配置期间、使用 TICS Pro GUI 针对特定频率配置输入验证电路。

    73、
    蒂莫西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    感谢您的回复!

    例如,在配置器件时使用 TICS Pro GUI 针对特定频率配置输入验证电路。

    在此处新增一个问题、如果客户使用777MHz 作为输入频率、他们是否需要在 TICS Pro GUI 之后添加其他设置(例如写入其他寄存器)? TICS Pro GUI 似乎只允许输入低于750MHz。

    如果需要此类设置、您能否告知 有关客户应如何执行此设置的详细信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它最初听起来就像一个问题、"将器件暴露在更高的频率下是可以接受的吗?"  似乎您要使用更高的频率?

    我可以推荐 LMK5B33216或 LMK5C33216吗?  这是为800 MHz 指定的。

    73、
    蒂莫西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    这是一件令人困惑的事情。

    最初听起来像是一个问题,"是否可以将部件暴露在更高的频率下?"  是否需要使用更高频率?

    您的理解是正确的、我认为客户希望确保器件 在777.6MHz 输入频率下正常工作。 只需仔细检查您的响应、我认为如果输入频率保持在777.6MHz 而不回到750MHz 以下、器件将无法正常工作?

    客户已经对该器件进行了很长时间的评估、因此我认为最好是我们可以使其与 777.6MHz 配合使用 而不更改器件型号、这是可行的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    目前我没有时间表来查看我们是否可以批准使用更高频率。

    73、
    蒂莫西