This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:输入时钟切换问题-自动模式和 quot;

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1258560/lmk04832-sp-questions-for-input-clock-switching---automatic-mode

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件:LMK04832

您好!  

如果有人能回答、我有2个关于自动模式时钟切换的问题:

1. LMK04832是否可 配置为单个 PLL (仅限 PLL2)以进行"输入时钟切换-自动模式"? 它似乎"输入时钟切换-自动模式"只适用于双 PLL 配置、因为保持功能只在 PLL1上工作。 我必须使用"输入时钟切换-自动模式"、因为 当主 CLKIN 缺失时、我的系统需要切换到次级 CLKIN。

我的输入时钟是 LVDS。 根据 TI 数据表9.1.2.1节、 TI 建议在使用差分基准时钟时将输入模式设置为双极(CLKinx_BUF_TYPE = 0)。 LMK04832在内部偏置输入引脚、因此差分接口应交流耦合。    但是、数据表第8.3.6.3节规定了 "为了确保 LOS 对交流耦合输入有效、必须为 CLKIN 设置 MOS 模式、除非直流阻断、否则不允许在引脚之间进行端接。"   那么、是应该将输入配置为"MOS"模式还是"双极"模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:  
    1.正确的保持功能仅适用于 PLL1。 如果需要保持功能、则需要使用 PLL1。  

    2.第8.3.6.3节中的语句适用于 CMOS 信号。 如果您的输入时钟是 LVDS、请将输入模式设置为双极。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。