This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01010:LMK01010

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1257119/lmk01010-lmk01010

器件型号:LMK01010

您好

美好的夜晚

我在使用这个 LVDS 缓冲器时遇到了一个奇怪的问题。 在我的设计中,我使用了2个这样的缓冲器。 该设计包括从四通道 DDS 生成40 MHz。 40 MHz Us 上的2个通道馈送到两个单独的 LMK 缓冲器。 输入功率级别为-7dBm、频率为40 MHz。 我已经使用 LeCroy CRO 中的差分 CRO 探头对芯片进行了独立评估 ,设计效果很好。

现在、这两个缓冲器的 LVDS 输出通过背板和电缆组件进入系统。 我观察到的是,在系统中, LVDS 的输出几乎接近本底噪声约200 ns ,这种行为是随机观察. 两个 LMK 的行为都很常见。

由于 LMK 有其他引脚,我已经启用并检查了,其他不进入系统的引脚工作正常。

有线索吗?

此致  

维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    您能否分享测量结果的屏幕截图? 当您说它接近本底噪声时、您是否建议电源降低到这些水平、并在该水平之后恢复? 您能详细说明一下吗?

    背板迹线/电缆组件的长度是多长?

    此致!

    阿西姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    您能否分享测量结果的屏幕截图? 当您说它接近本底噪声时、您是否建议电源降低到这些水平、并在该水平之后恢复? 您能详细说明一下吗?

    背板迹线/电缆组件的长度是多长?

    此致!

    阿西姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim

    我将能够分享从办公室的情节 tomo。

    我的意思是,当信号几乎接近本底噪声时,该时段的功率级别会降低。 之后,它回到正常波形。

    电缆组件和背板布线的总长度约为10英寸。

    令人惊讶的其他设计,有 ADI 的缓冲液工作。

    共模噪音是否有问题?  
    此致

    维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息。 可以使用10英寸的器件。 我需要在实验中查看该器件、以查看是否存在类似的任何问题。 您可以提供有用的原理图和布局。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然阿西姆

    我会在明天早上上传。

    另外一件事,两个设备在设计中的行为相同.

    在系统设计中,使用了三个不同的接地,但在模块中, LMK 被称为,使用单接地。

    此致  

    维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    也请上传您的原理图来查看。 您是说器件上的所有接地引脚都连接到同一个接地端还是 NC? 请提供原理图以检查设计。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim

    问题得到解决。 这是由电源和接地干扰引起的噪声耦合造成的。

    此致  

    维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vikas 的更新、

    然后、我将关闭该主题。

    此致!

    阿西姆