This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:电荷泵和相位噪声相关性

Guru**** 2762545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1259513/lmx2595-charge-pump-and-phase-noise-correlation

器件型号:LMX2595

我在这里有一个关于电荷泵电流值与我的相位噪声图(100MHz)的简短问题

增大电荷泵电流(从3mA 到6mA)是否会导致相位噪声改善或恶化? 根据我对本底噪声如何受到电荷泵影响的理解、我假设这是一个改进还是没有变化? 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您讨论的是环路带宽内的相位噪声、那么您是正确的。  如果您在不重新设计环路滤波器的情况下更改电荷泵电流、那么您可能会在环路带宽之外发现更高的相位噪声。  但对于恒定环路带宽、您是正确的。

    当您增加电荷泵增益时、会输入不同的电荷泵电流切片、这些切片是不相关的。  因此,理论上有了10*log(M)的改进。  因此、如果您将电荷泵电流加倍、这将是3 dB。  但是、该流泵不是唯一的噪声源、对于 LMX2595、输入路径起主导作用、因此实际上、我们在3和6 mA 电流之间