This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62I0 LDO 选择

Guru**** 2786625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1257315/lmk62i0-ldo-selection

主题中讨论的其他器件:LMK6H

我正在使用 HCSL 100MHz1.8V 输入电压- OSC -LMK6HA10000ADLET。 因此,我的测试仪中有5V 电源,我需要将它们转换为5V ( VIN)1.8V ( VOUT )-( 1.5到2A -负载电流-电流更大,因为我们在板上有8个 OSC ) 电压纹波、以避免由电源引起的一些抖动问题。

当我阅读 LMK6HA10000ADLET 的数据表时、它内置了具有良好 PSSR 的 LDO。 但是我在 OSC 里面找不到片上 LDO -防噪性能!!  

但我选择了一款 BOM 成本更低的电压稳压器!! TI webench 提供的器件型号为 TPS7A9001DSKR。 TI 团队能否帮助验证此电压稳压器 是否最适合此 OSC 电源? 看起来这部分有11.5mV 电压纹波,它将被 OSC 内部的 LDO 接受?  或者 TI 可以根据我的要求建议任何电源吗?

 我阅读了 LMK6HA10000ADLET 评估板、他们还使用了 TPS7A9000DSKR、但它将仅提供500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gowthamman、  

    LMK6H 数据表中提供了一些 PSRR 规格、您是否在寻找其中未提及的规格? 我认为  LMK6H 可以承受的电压纹波主要取决于系统的特定相位噪声要求。  

    我还可以将此主题转发到另一个产品系列、以获取具体的稳压器建议。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我阅读数据表时、他们说这款 OSC 内置了 LDO、因此 LDO 的输出进入 内部电路和 LDO 的输入、而我需要连接外部稳压器-为此、我询问了电压稳压器的允许输出纹波规格 我们将与片上 LDO 输入连接。 我不确定相位噪声要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gowthamman、

    您可能会在器件上注入该纹波。 正如数据表中提到的那样、这只会降低抖动性能。 如果您有接地去耦电容器、这也有助于消除此纹波。

    好的。

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gowthamman、  

    我通过该主题重新读取、我注意到您提到了 LMK6HA10000 A DLET。 我只想再次检查一下、因为 LMK6HA10000 A DLET 是2.5V/3.3V 型号、 LMK6HA10000BDLF 是您应该寻找的1.8V 型号。 请注意、我们目前仅发布了采用 DLF (2.5mm x 2.0mm)封装的1.8V 100 MHz HCSL 型号、但稍后将推出 DLE (3.2mm x 2.5mm)封装。  

    此致、  

    康纳