This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62I0-100M00SIAT

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK62I0-100M, LMK6H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1254727/lmk62i0-100m00siat

主题中讨论的其他器件:LMK62I0-100MLMK6H

团队成员  

我们的系统中有 PCIe GEN 5,对于 REF CLK M/P,我们可以使用这部分 LMK62I0-100M00SIAT 吗? 我看到大多数规范都符合、但如果有任何规范确认该部件将支持第5代的 REF CLK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gowthamman、  

    我还希望 LMK62I0-100M 应通过 PCIe 第5代的要求、但我不相信我们已经使用 PCIe 滤波器对其进行了测试。 办公室中没有这些变体、但我可以获取一些样本、并通过 PCIe 合规性工具进行验证。 可能需要一些时间才能收到商品、但我应该能够在下周提供一些数据。

    如果您可以使用较小封装、则可以选择 LMK6H 、因为它符合 PCIe 第1代到第6代的要求。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-会等待您对 PCIe 第5代的实验、关于 LMK6H 的交货周期非常长、这就是我问这个部件的原因-  LMK62I0-100M 是否支持 PCIe 第5代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gowthamman、  

    我们目前有大约14,000个 LMK6H 100 MHz 库存(之前讨论过的 LMK6HA10000BDLF 型号的7000个)。  

    您能否详细解释您遇到的交货周期问题? 我可以与市场营销和销售部门进行核实、以了解详情。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gowthamman、  

    只是为了跟进、您是否决定继续使用此设计的 LMK6H、交货周期问题是否已得到解决?

    此致、  

    康纳