This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:能否并行连接多个输出以提高驱动强度?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1260359/lmk00105-can-i-connect-multiple-outputs-in-parallel-to-increase-drive-strength

器件型号:LMK00105

我需要使用干净的时钟源驱动一个50欧姆电缆、并且我要并联 LMK00105的多个输出以驱动一个50欧姆串联电阻器、然后驱动电缆。  此器件可以实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    该缓冲器的输出阻抗为50欧姆。 如果您尝试将它们短接在一起、那么它将变为25欧姆。 除非 PCB 迹线为25欧姆,否则您需要添加一个25欧姆的串联电阻,以使阻抗与通常为50欧姆的传输线相匹配。 我认为这会违背您想要获得更大驱动强度的目的。

    此致!

    阿西姆